This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:电流限制问题

Guru**** 2755365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/945445/xtr111-current-limit-issue

器件型号:XTR111

尊敬的先生:

如上面的原理图所示。。 我测试了电路、  

我的传感器电压为0.5V 至4.5V  

且输出设置为4mA 至20mA ...基于 RSET=2.25k

但在测试时、2V 输入时的输出限制为10mA、2V 后、相同的10mA 将继续.....

仅产生10mA 输出的原因是什么... 请说明理由

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电路配置看起来是正确的、我也在仿真中重新创建了它。  

    e2e.ti.com/.../XTR111_5F00_e2e_5F00_0p5_5F00_to_5F00_4p5_5F00_4_2D00_20mA.TSC

    您是否有负载连接到电流输出?  确保您测量的是与负载电阻器串联的电流、并且没有任何其他路径可使输出电流返回 GND、而这些路径不会通过电流表。 您能否再次检查您的 PFET Q3在电路板上是否以正确极性进行连接? 连接到负载的漏极。  

    最棒的

    Katlynne Jones