This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:无法将 PSpice 模型放在原理图上

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, LM2904, LMP2231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/945536/lm2904-pspice-model-cannot-be-put-on-the-schematic

器件型号:LM2904
主题中讨论的其他器件:PSpice for TILMP2231

我的客户说、在 PSPICE-FOR-TI 有一个模型、但不能放在原理图上。

您能不能检查什么可能是问题。  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    我不确定您看到的问题是什么。 可以给我提供更多详细信息吗? 我刚才将 LM2904器件放在了原理图上、这样做没有问题。 我已附上下面的屏幕截图供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每位客户:

    PSPICE 中的某些器件具有开放参考设计和仿真模型。 如果您尝试使用 LMP2231、请单击它、当突出显示鼠标右键单击时、您将在菜单上看到它。

    对我来说最有趣的部分没有这个选项。 这对于选择组件非常有用。

    谢谢

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija,

    我们确实提供了一系列您可以将 LM2904放入其中的测试电路、以及 本应用手册中有关如何使用每个测试电路的说明。 此应用手册包含 指向 PSPICE 和 TINA-TI 测试电路库的链接。 我已经将应用手册和测试电路链接到这里、您也可以将它们转发给客户。

    虽然这并不是为了匹配 LM2904数据表中的电源和负载条件而预先设置的、但这些电路允许您输入并测试您希望在应用中使用的条件。

    希望这对您有所帮助、
    Jerry