This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:在 Vcc 开启之前施加输入信号

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/937028/lm324-apply-input-signal-before-vcc-on

器件型号:LM324

您好!

如果客户在 Vcc 接通之前施加输入信号、输出电压将如何工作?

我在 TINA_TI 的检查中发现、输出电压介于-0.1V 和-0.4V 之间。 行为是否正确?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    我假设引脚11接地。 对于正输入电压、任何电流都不会流经输入引脚。 电流可以流过电路中的任何电阻器。  对于负输入电压、电流可以流过输入引脚。 电流可以流过电路中的任何电阻器。  

    如果我看到 TI Tina 电路、这会更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald San:

    感谢你的答复。

    请参阅以下 Tina 仿真。

    电路:电压跟随器

    VCC=GND

    输入=+1V

    负载= 1k Ω

    输出=- 427mV (仿真结果)

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muk-San、

    仿真不正确。 当电源关闭时、模型无法很好地表示实际器件。  

    实际器件的 VF1为0.000V、(V1)输入电流为0.0nA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron-San

    非常感谢您的回答!

    穆克