This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:如果在电压跟随结构中输入为负、OPAMP 输出电压是多少

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/938431/lm2904b-q1-what-s-the-opamp-output-voltage-if-the-input-is-negative-in-a-voltage-following-structure

器件型号:LM2904B-Q1

大家好、

一个简短的问题:

 如果以下电路中的输入为负、则输出电压是多少?

我进行了快速仿真、发现输出将变为高电平?

在数据表中、它提到器件输入不能低于-0.3V、如果有负输入、运算放大器是否会将输入钳制在-0.3V?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《LM324/LM358器件应用设计指南》第2.4节 规定:

    相位反转

    在某些情况下、输出电压的极性可能会反转。 当放大器的输入违反共模电压范围时、会发生这种情况、称为"相位反转"。 […] 数据表中未定义该区域中的运行、因为它违反了输入电压的绝对最大规格。 输入电流打开内部寄生 NPN 晶体管、这些晶体管从其他内部节点窃取电流、从而导致输出相位反转。

    不要尝试根据经验确定相位反转性能、因为不同的单元可能具有不同的性能。 采用单电源配置时、必须避免负输入、除非应用在  负输入期间可以接受 VOL 或 VOH 电平。 在无法避免负输入电压的情况下、请使用与输入串联的电阻器将电流限制在–1mA 或更低。 […]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    谢谢。 但是、从描述中我没有得到确认的答案。 您是否说过、如果输入低于-0.3V、输出将反向并生成 VOH?

    或从 VOL 到 VOH 的任何电压是可能的?

    您能更具体地解释一下 LM2902KAVQPWRQ1吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您超出建议的工作条件时、将无法再保证该行为。 任何事情都可能发生。

    应用手册告诉您、由于器件的构造方式、您将获得 VOL 或 VOH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TED、

    负输入电压还会激活内部"二极管"、因此如果不添加电阻器、输入电流可能会非常高。  

    就像 Clemens 说的、输出可以是 VOL 或 VOH。 此外、输出也可能约 为-0.5V 或 VOH 电平降低。

    我们有(其他)运算放大器,它们将保持在 VOL,但输入电流仍需要受到限制。