This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1702:比较器 TLV1702有问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1702, LM393, LMC6772, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/937568/tlv1702-problem-with-the-comparator-tlv1702

器件型号:TLV1702
主题中讨论的其他器件: LM393LMC6772LM339

我有一个带 LCD 显示屏和 ICL7106 AD 的电阻表。

ICL7106的分辨率非常低、为3.5位。

我需要从0.0欧姆到1999欧姆的更多电阻。

我已经使用 TSA4514DBVR 制作了一个外部范围切换器。

它需要一个比较器来知道范围开关(本例中为0.142V)的工作时间和一个小数点)。

当 我将电阻器输入连接在一起时、TSAA45应变为开路。  

不管用。 TLV1702 (引脚1)的输出 始终为低电平(-4.8V)。

如果我手动切换范围、一切都正常工作。

我想知道正电源是否过低。

因此、我将1、5V 外部电池连接到引脚8 、现在电源为4.5V、但没有帮助。

然后、我 更换  了一 个新的 TLV1702器件、没有帮助。

然后、我订购了一个旧的 LM393器件。

它的工作效果也不是最好的。

我想知道我犯了什么错误?

输入引脚2为0V、引脚3为0.142V、但输出为-4.8V。

如果我将引脚2连接到引脚一起、则输出达到2.8V。  

输出电阻器是否可能过高?

此致

Pekka Ritamaki

芬兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pekka、

    根据您描述的内容、它应该起作用。 TLV1702在7.6V 电压下应该工作正常。 它是一个 R-R 输入、因此只要输入电压介于-4.8和2.8之间、它就可以正常工作。

    输入短路确实会导致输出切换、因此上拉电阻器正常工作、并且输出在外部不会"被保持"。 对于上拉、100K 位于高侧、但如果您希望省电、速度不是问题、这并不不合理。 R1的另一侧是什么? 它在推动什么? 实际输出"低"和"高"电压是多少? 器件的输出下游是否可以处理-4.2V 电压?

    0.142V 是如何生成的? 您是否对其进行了测量并确认其正确?

    请注意、大多数 DMM 的典型10M 输入阻抗可能会加载电阻分压器、导致电压读数低于计算值-因此请注意这一点。

    正输入也是如此。 它真的是零吗?

    1702和339是双极输入器件、因此它们具有从输入流出的偏置电流(从 V+流向接地通过输入)。 在正输入端、您可以看到在100k (R12)上生成500uV (TLV1702)或2.5mV (LM393)。 但这不足以导致故障、除非输入因某种原因而损坏。

    我建议使用 LMC6772、它具有一个具有毫微微安偏置电流的 CMOS 输入、这将消除偏置电流(以及真正的"高阻抗"输入)的任何问题。 它还消除了也可能干扰读数的偏置电流注入。

    您能否提供整个原理图-至少包含输入信号的器件以及比较器输出的位置? 这是一个被忽视的问题。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     
    Paul Grohe
    感谢您的评论
    这是我第一次收到有关我的电路的真正电子评论。
    我包含了完整的原理图。
    当电阻器被接通时、此器件应该自动启动。
    它由 P-FET PMV50完成。
    它从 D2获取启动电流、从 D4获取工作电流。
    还有一个 DC/DC 转换器、它使+2.8V 和-5.2V 的电压成正的电压。
    这些用于 ICL7106、它产生这些电压。
    它由 MAX845和 Halo 变压器完成。
    然后是低电压电池检测器。
    它的工作电压为2.75V。
    它生成低电平以将器件 LCD。
    它可能太高、但我可以更改它。
    然后是 基准发生器 ZR431。
    它产生25V 电压、但我从中获取输入范围(100欧姆以下和100欧姆以上)所需的0.142V 电压(带 R7和 R4)。  
    CD4030是 用于控制 LCD 点和低压指示器的四个异或功能。
    它们需要专用或 功能来控制普通 LCD (不使用背面板 LCD)
    输入电流由 R13 (909欧姆)和 P2 (200欧姆)测量。
    它们用于校准工作。
    低电平范围为 R16 (90.9欧姆和 P3 (200欧姆)。
    它们将在较低的范围内工作。
    测得的电阻 X 由输入电压测量。
    ADC 和显示屏显示1000* Vrx/电流电压。
    IC5:A 是比较器(LM393、不起作用)、而范围 开关 是  IC3 TS120A451。
    =
    我尝试将 IC5:A 引脚4从-5V 连接到0V。
    =
    我已使用 PIC18F47J53为同一客户完成了一个正常工作的设备。
    它有一个12位 AD 转换器和许多更好的东西。
    它需要 35个专用函数来控制 LCD。
    这是通过一个方案完成的。
    它运行良好、但客户发现了旧的 ICL7106器件、并希望我对这些旧器件执行同样的操作。
    此致
    Pekka Ritamaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pekka:

    完整的原理图没有显示。 请使用输入框标题中的"插入文件"按钮(回形针)再次发布。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 符号非常不同、 我认为它是麦克风、这就是我粘贴文件的原因、但它不成功。

    Pekka Ritamaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我们可以看到它,Pekka :-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pekka、

    我看到了一些问题。

    I5B 的低电池电量检测器在两个输入上都超出了输入范围。 指定的输入范围为 Vcc-1.5V (冷态时为 Vcc-2V)。 V+电源为2.8V、室温下的有效输入范围高达+1.3V、低温下的有效输入范围为+0.8V。 您正在应用2.4V 和2.75V 输入信号。 您在死区中蹲得非常平、我会遇到故障。 您可能没有注意到、因为当超出两个上限输入范围时、输出通常会变为低电平-而低电平表示电池正常。 请参阅 LM393数据表中的第8.2.2.1节。 不过、这不应影响另一个通道。

    同样、我建议使用轨到轨输入器件、例如 LMC6772或 TLV1702、以消除电压范围问题。

    您依靠逻辑门输入上的钳位来处理-4.8V"低"电压。 当为低电平时、每个输入的负电源电流为~450uA。

    您是否监控了所有电源电压? 负电源能否支持该额外电流?

    您可能需要查看 LM339系列应用手册、尤其是第2.3节:

     https://www.ti.com/lit/an/snoaa35a/snoaa35a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul Grohe

    再次感谢您的好评。

    我已经说过、IC5:B 的电源操作不正确

    我根据图 kuntg.jp 进行了修改  

    我不 更改电阻更改操作。

    ===

    您 提到了电源滤波。

    操作比较好。

    我在电源中添加了两个4.7uF 电容器。

    这是一个改善工作的伟大运动。

    零欧姆电阻现在运行良好!  

    我向+/-电源添加了两个4.7uF 电容器。

    它具有很好的效果、

    我将 R12 100k 更改为10 K。这没有影响。

    我将比较器( R2)的输出从100k 更改为2k2电阻  

    它现在已经生效。

    ===

    然后、我检查了100欧姆测量器件。

    我工作得不好。  

    它显示 了高范围下的140欧姆(删除了小数点)

    然后、我检查了略低的值71.8欧姆。  

    它在较高的范围内显示319欧姆、这是不正确的。

    LM393的输出不是高电平或低电平、而是大约0V。

    =

    然后我检查了1k 电阻器。

    它运行良好、显示屏为1002。

    LM393不能正常工作、

    我应该提供+Vcc 或-VCC、而不是介于两者之间。

     您对 LMC6772进行了肠内。

    此器件属于我自己的电源(TME)、但他们尚未订购、因此他们有0件。  

    =

    LM393不能用作 COAPator?  

    我已将反馈电阻器从比较器输出连接到输入。  

    它是6M8、1M 和220k。

    我没有帮助。 但我之前添加了电源电容器。

    也许我必须再试一次。

    我阅读 了 https://www.ti.com/lit/an/snoaa35a/snoaa35a.pdf 文档。

    此致

    Pekka Ritamaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pekka

    最好简化您的电路以及您看到的不正确结果。  您可以自由绘制并上传。  我也看不到示波器的任何屏幕截图显示问题。  是否有可能向我们展示您以这种方式观察到的不当结果。

    最后、您提到了对比较器应用负反馈。  您的意图是什么?   

    很抱歉、我无法提供有关问题的更多见解、但希望我们能够在问题更清晰后帮助解决问题。

    感谢您在我们尝试解决此问题时的耐心等待。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘

    比较器反馈是一种解决方案!

    我在比较器输出和正输入之间放置了一个1M 电阻器。

    我将电容器值增加到4.7uF、但我不确定是否需要。

    该范围现在在80欧姆至更高范围内工作。

    它还可以在较高范围到较低范围内工作、电阻器多一些、大约为90欧姆。

    较高的范围有点慢。 但我可以解决它。

    =

    为什么不使用示波器?

    我有 TEK TDS420示波器、但它已损坏。

    我 无法使用清除 开关来打开示波器。

    它曾损坏(30年!)、  

    我成功地设置了另一个开关,它是正确的“清除”按钮,也不起作用。

    我添加了一个单独的。 清除开关、但这没有帮助。

    =

    我将最后一个原理图放在上面。  

    嗯、现在它很值得。

    我进行一些测试、

    感谢您的建议。

    我看不到电源的示波器。

    此致

    Pekka Ritamaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到它现在正在工作。 祝您的系统顺利。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘

    我仍然需要制造电路板、制造电路板、购买组件、放置组件、进行测试、 适用于客户。

    让我们看看一切是否正常。

    =

    我将 反馈电阻器从1M 更改为470k。

    =

    非常感谢

    我想没有示波器我就无法生活。

    此致

    Pekka Ritamöki ć