This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7220:输入阻抗

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/937850/lmh7220-input-impedance

器件型号:LMH7220

您好!  

我想问的是、LMH7220在正负输入端的输入阻抗是多少?

我尝试在50欧姆匹配的系统中使用它。  

此致、  

艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    艾伯特

    差分输入电压范围-0.5V...+0.5V 的差分输入电阻可从数据表的图4中估算:

    Rdiff ~ 4V/ 12.5µA = 320k Ω。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一如既往地感谢 Kai。

    Albert、请使用上图作为 Kai、并使用欧姆定律计算输入阻抗。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai 和 Jonny:  

    感谢您回答我的问题。  

    此致、  
    艾伯特