This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233读取当前不可安装的问题

Guru**** 2530630 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/937498/ina233-read-current-instable-issue

器件型号:INA233

您好!

我使用 INA233器件、在校准电流之前、观察到 INA233在1995mA ~ 2005mA 之间的读取电流漂移(实际负载电流为2000mA)。

你有什么问题吗? thanks.e2e.ti.com/.../INA233-Issue-.ppt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    出现这种情况的原因只是由于负载电流的高斯噪声。 增加平均值的数量将开始以数字方式滤除负载电流中的噪声。 这与增加转换时间类似、如数据表的图24所示。

    如果您也选择了非常小的电流 LSB 值、INA233测量中的噪声量将会更小。

    如果您认为噪声超出规格并需要分析、则需要考虑如何使用一些噪声更低的仪表或器件来确定负载电流的真实噪声、并考虑分流器的热噪声。

    在 INA233的输入引脚处添加电容器尽可能接近的输入滤波器也有助于低通滤波高频噪声。

    希望这对您有所帮助。