This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:如何测量重新强制电压

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, AMC1311, AMC1035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/937877/amc1300-how-to-measure-re-enforced-voltage

器件型号:AMC1300
主题中讨论的其他器件: AMC1311AMC1035

我的客户需要重新实施1000V。 目前、他们查看的是 AMC1300加电阻分压器。 但它仍然太贵。 是否有任何更便宜的解决方案。  

BR Josef  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    AMC1300或分压器的价格是多少? 在安全方面,价格应该发挥从属作用:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    分压器使用电阻器完成、无需花费任何成本。  

    请告知 TI 是否有其他选项可实现此类功能(重新强制电压测量)。  

    我的客户对整个解决方案有成本目标、并选择(与 TI 或市场一起)来实现这些目标。 安全应用与正常应用没有什么不同。

    Josef  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    1000V 交流电还是直流电?  

    如果是直流、我希望让他们看看 AMC1311、因为它用于测量直流电压。 AMC1300的使用是可以接受的、但是在使用它进行交流电压测量时、由于器件的输入阻抗较低、因此必须特别小心。 本文档中详细介绍了更多信息:  

    此应用的精度目标是什么?

    客户 MCU 是否具有数字滤波器?

    也许 AMC1035等非隔离式调制器+ 增强型数字隔离器对客户更具吸引力?