This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6554:预计 LVDS 中继器用例是什么?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6554, DS25BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/937476/lmh6554-expected-as-lvds-repeater-use-case

器件型号:LMH6554
主题中讨论的其他器件: DS25BR150

大家好、团队、

我正在寻找能够接收比 LVDS 一般要求小50mVpp 的高速 LVDS (高达3Gbps)中继器。
我发现其中一个 LMH6554预期用例是"差分线路驱动器"。
它是否适用于预期的用例、或者 LMH6554是否有类似的用例经验?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinya,

    在本例中、"差分线路驱动器"是指 PLC 或 DSL 等处理模拟信号的应用。 在这种情况下、专用 LVDS 缓冲器可能会更好。 将主题移至 HSSC 团队、以查看他们是否有推荐的器件。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya-San、

    DS25BR150的差分阈值为~0mV、因此它应该能够处理50mVpp LVDS 信号。

    但请注意、输出将是典型的 LVDS 电平(350mV 摆幅)。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、I.K.-San、

    我将向您发送一封电子邮件、以供进一步讨论。

    此致、
    S.Sawamoto