This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2237:将 OPA2237用作比较器(不带反馈电阻器)、其同相输入突然变为负值

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2237, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/937313/opa2237-using-opa2237-as-a-comparator-without-feedback-resistor-whose-non-inverting-input-becomes-abruptly-negative

器件型号:OPA2237
主题中讨论的其他器件: LM393

您好!

我们计划将 OPA2237用作比较器、其中输入信号的移动速度不慢、但在同相输入端突然变为负值。  正如比较器工程师建议的那样、我将这个问题发布在放大器论坛中。  我们使用的封装是8引脚 SOIC、其中仅使用了一个运算放大器。

OPA2237旨在替代我们已投入生产的电路中的 LM393。  由于在同相输入端看到负输入电压、LM393受到损坏。

我们决定使用 OPA2237、因为我们需要一个 ABS 器件。 最大输入电压额定值约为-0.8V (其中 OPA2237保证-0.7V)。  此外、我们需要一个>= 28V 的电源值。  OPA2237是唯一满足要求的器件。

连接的是应用电路。  我们希望确保它不会因负输入电压而损坏。  它内部是否有钳位二极管将同相输入钳制到安全水平?

我们还希望确保运算放大器在用作比较器时不会振荡。  如果您有任何建议、我们将不胜感激。

此外、如果还有其他需要注意的事项、在将其用作比较器时、请提供建议。  非常感谢您的回答。

此致、

Nitish Agrawale2e.ti.com/.../OPA2237_5F00_as_5F00_comparator_5F00_TIE2E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    为什么不以不能再使负电压到达输入的方式更改电路?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    当输入为负时、运算放大器输出无需合理...我们唯一的问题是它不得损坏。

    目前、由于我们已经投入生产、我们没有改变电路的自由。  根据这些信息、您认为它会损坏吗?

    此外、如果我们可以采取任何措施来防止潜在振荡、请告知我们。

    此致、

    Nitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nitish、

    由于大输入电阻器会将输入电流限制在100uA、因此电路不应损坏-请参阅下文。

    至于您的潜在振荡问题、请详细说明您的确切含义、因为在转换(转换)时间之外的比较器应用中的输出会撞击其中一个电源轨-请参阅上文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marek、

    感谢您响应仿真、确认器件不会损坏。

    关于我的潜在振荡问题、我们希望确保当不从一个电平转换到另一个电平时、输出将在任一电源轨上保持稳定、因为我们使用的是这种运算放大器、而无需外部反馈电阻器。

    例如、在第一个仿真中、当 VG1 = 12V、Vinn = 9.68V、Vinp = 9.61V (输入之间的差值为70mV)时、实际输出将稳定在11.33V (而不是不稳定)。

    此致、

    Nitish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在开环配置中驱动时、所有运算放大器都将相对于其中一个电源轨进行推压。  我唯一可能想到潜在问题的时间是输入电压超出指定的输入共模电压范围并且运算放大器出现反相问题。  这里不会发生这种情况、因为永远不会超出 OPA2237 VCM 输入电压(V-)-0.2V 至(V+)-1.5V。