This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858DSGEVM:OPA858DSGEVM

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858DSGEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/937455/opa858dsgevm-opa858dsgevm

器件型号:OPA858DSGEVM

Bonjour、j'utilize la carte d’evaluation OPA858DSVM gainmers 用于对配置非反相时的信号进行必要的增益测量。 Je vais exploriquer comment je câble la carte d’evaluation( pour les alementations j'utilize Vcc=2,5V et vee=-2,5v), 在数据表中、LMn entre 电缆 SMA qui sort du capteur et il rentre sur le pin J2 (IN+) pour le pin - je Mets rien car 通过 R3进行连接。 感谢 SVP 的帮助?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贸易标准谷歌:

    您好!

    我正在使用 OPA858DSGEVM 评估板来放大来自另一个 SiPM 传感器评估板的信号。遗憾的是,在同相配置中,我发现增益为1,而不是增益为7。 我将解释如何连接评估板(对于电源、我使用 VCC = 2.5V 和 VEE =-2.5V)、我的 SMA 电缆输入(从传感器输出、它进入引脚 J2 (IN +)) 对于 IN 引脚-我不加任何输入、因为在数据表中、它通过 R3接地。 感谢你的帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢翻译 Kai!

    El Bouanani

    您能在这里分享一下您使用的传感器吗? 具体而言、传感器的输出阻抗是多少?

    您是否还考虑了输出电压分压的增益损耗? (假设您使用的是50欧姆的测量设备)。

    最棒的

    Hasan Babiker