Other Parts Discussed in Thread: AMC1302-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1302-Q1 大家好、
我在 数据表中发现了 TCEG、TCEG 非线性、TCEG 非线性漂移。
您能向我展示一下他们之间的关系吗? 您能否向我展示温度与增益误差或 TCEG 之间的示例特征?
此致、
Ochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AMC1302-Q1
大家好、
我在 数据表中发现了 TCEG、TCEG 非线性、TCEG 非线性漂移。
您能向我展示一下他们之间的关系吗? 您能否向我展示温度与增益误差或 TCEG 之间的示例特征?
此致、
Ochi
Ochi San、您好!
ADC 的传递函数可以通过 y=mx+b 表示、其中 x 轴是输入电压、y 轴是相应的输出电压。 描述此传递函数精度的主要术语有三个。 偏移、增益和非线性。 每个术语还具有相应的漂移规格、用于定义这些术语如何随温度变化而变化。
下面显示了一个示例传递函数。
从 AMC1302-Q1数据表中:
TCEG 表示"温度系数误差增益"、也称为增益误差漂移。 TCEG 不适用于非线性和非线性漂移。
如果您有其他问题、请告诉我。