This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302:AMC1302或 AMC1300B

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/937420/amc1302-amc1302-or-amc1300b

器件型号:AMC1302
主题中讨论的其他器件: AMC1300

您好!

我正在处理交流电机的电流检测问题。 分流电阻器方案用于检测交流电流。 我可以选择 AMC1300B 和 AMC1302这两种隔离式放大器。

我比较了两 个放大器的参数、除了输入范围和增益之外没有其他区别。  

AMC1300B:250mV 输入电压范围、固定增益8.2;

AMC1302:50mV 输入电压范围、固定增益41;

但该输入范围由检测电流和感应电阻决定。 当检测电流恒定时、只要选择检测电阻器、就可以选择 AMC1300B 或 AMC1302。

那么、我想问 AMC1300B 和 AMC1302之间的区别是什么。 当检测电流为0~30A 交流电时、AMC1300B + 6mΩ Ω 检测电阻器或 AMC1302 + 1MΩ Ω 检测电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。  

    欢迎光临我们的 e2e 论坛!  如前所述、AMC1300和 AMC1302之间的差异是输入电压范围和增益。  在一种情况下、分流电阻器的功耗将比另一种情况下更大、否则性能是相同的。