This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:驱动强度

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/937385/ths4551-driving-strength

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件: THS4561

你(们)好  

我们使用 THS4551 IC,输出连接到5米长的电缆。 它是否能够将信号驱动至5米电缆?

此致

巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用匹配电阻器隔离电容。  

    您使用的是双轴电缆、您的信号速度是多少、最终负载是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    速度非常低、因为其输入来自霍尔传感器和滤波器截止频率(-3dB = 270KHz)

    THS4551放大器输出信号通过长度为5米的屏蔽差分电缆传输、而不是双绞线也注意到它不是一根电缆长度、一根电缆有2米、另一根电缆有3米)

    ADC 是负载、但在 ADC 之前有一个二阶巴特沃斯滤波器。  

    我要附上 THS4551 (单位增益)的图像、到目前为止、我们已根据电缆阻抗添加0欧姆串联电阻器、将最终确定串联电阻值、您能否检查并评论由于电缆路径较长而要添加的任何其他组件

    此致

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不能直接驱动电缆、因为电缆看起来具有电容性、需要 ADC 输入滤波器电路、最终需要一些串联输出 R、电缆 C 或其差分特性阻抗的估计值。 您可以双端接并产生6dB 的损耗、也可以将电缆视为 C、然后将其用于响应仿真。 您可以在 FDA 中通过增加增益来恢复插入损耗-为什么使用如此快的器件、它对电源具有非常好的噪声、但您也可以查看 THS4561。