This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:接地连接

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/937364/iso124-ground-connection

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件: ISO224

尊敬的团队:

这是来自台达塔队的 Kevin。

只需仔细检查客户的设计。

它们将在低侧和高侧使用正模拟信号。

因此-VS1连接到 GND1、-VS2连接到 GND2应该正常、对吧?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    根据 ISO124数据表、所需电源的最小电压为+/-4.5V。  即使对于单极信号、您也需要双极电源。  如果您需要使用单极电源隔离放大器、请查看 ISO224。