This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 评估板

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA281, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/937218/evaluation-board

主题中讨论的其他器件:PGA281、 TINA-TI

我正在寻找具有以下规格的评估板:

此演示电路的一些主要特性包括:

•4位数控8阶低通滤波器

•fc = 10kHz 至150kHz、阶跃为10kHz

•4位数控可编程增益放大器

•G = 1至16、阶跃为1V/V

•2.5FC 时衰减100dB •

•轨到轨输入和输出范围

TI 是否有能够满足这些规格的评估板?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    抱歉、我们没有单板解决方案。  TI 确实提供了多路复用器/开关产品以及评估板、这些产品可以与 DIY 放大器 EVM 板配对使用以测试此类电路。  可能会使用一些级联放大器构建8阶滤波器、因此该解决方案会很快变得很混乱。  对于此类特定应用、您需要构建电路。  TI 在网络上提供了非常方便的滤波器设计工具、我们的免费 Spice 仿真器 TINA-TI 可用于在提交 PCB 之前验证您的电路。  您可能会发现的另一个有趣的产品是 PGA281;但是、您仍然面临着严峻的滤波挑战。   

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一位同事还指出了一份应用手册、与滤波器设计工具结合使用时、该手册可能对您非常有用。

    https://www.ti.com/lit/an/sloa049b/sloa049b.pdf

    https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/filter-designer.html