This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA204:合适的 PGA 器件、可与 AD8253对齐

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/936786/pga204-suitable-pga-device-align-to-attack-ad8253

器件型号:PGA204
主题中讨论的其他器件:LMP8358

大家好、

我们是否有任何攻击 AD8253的明星 PGA 器件? 客户的应用需要1/10/100/1000增益。 成本非常重要。

此致、

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Stanley

    我们有几个不同的选项。 第一个是 LMP8358、这是一个5V INA、可通过开路、短路和共模冲突等故障检测进行数字编程。 第二个是用于具有二进制步长(数字可编程)的更高电压(高达36V)。  

    让我知道其中哪一个更有趣。  

    谢谢你

    Soufiane