This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331B-Q1:此器件中的裸片与非汽车 TL331中的裸片是否相同?

Guru**** 2814035 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331, TL331B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1161543/tl331b-q1-is-the-die-in-this-part-the-same-as-in-the-non-automotive-tl331

器件型号:TL331B-Q1
主题中讨论的其他器件:TL331

TL331和 TL331B-Q1中使用的芯片是否相同?  在电路板上使用一个与另一个不同的行为时、我们会看到不同的行为。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您发帖。 不可以、旧的 TL331是与 TL331B-Q1芯片不同的芯片。  您在行为上看到了哪些差异?  

    -Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自我们的测试部门:  

    我们通过 PIC 监控比较器输出(6个比较器、U45-U51)。 由于只有 U50发生故障、这告诉我、31BQ 标记器件可能是响应时间问题。  我们未通过测试,部件标记为“31BQ”,但相同的部件标记为“T1IL”,则通过测试。

    因此、最初它看起来像是一个时序问题。  仍在调查中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾听到这条条例草案。 响应时间是否比预期慢? 请在可能的情况下共享输入和输出的原理图和波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我们尚未收到您的回复、因此我将关闭此帖子。 如果 您有任何更新、请随时回复。

    -Chi