This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6710:TLV6710的欠压条件问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1161003/tlv6710-issue-with-under-voltage-condition-of-tlv6710

器件型号:TLV6710

我设计了一个采用 TLV6710DDCR IC 的电路、用于控制纽扣电池  MS621FE 的充电周期。 考虑到 IDD=4uA、选择的电阻器组合可满足 VMON (OV):3.01V 和 VMON (UV):2.01V (R1:604K、R2:49.9K、R3:100K、RP1:10K)的目标电压要求。 VMON (OV)是根据计算进行的(在3.01V 输入下获得逻辑低 OUTA 和 OUTB)、但 VMON (UV)存在问题、而不是在2.01V 下获得逻辑高电平。它在2.91V/2.92V 下发生。  

假设电流消耗为4uA 选择的帖子可能会导致问题、计算已修改为 (R1:240k、R2:20K、R3:41.2K、RP1:50K)、考虑到 IDD:10uA (根据数据表11uA 的最大 IDD) 、以满足 VMON (OV)的目标电压: 2.92V 和 VMON (UV):1.96V、但同样的问题在 VMON (UV)中重复出现、而不是在1.96V 下获得逻辑高电平、而是在2.91V/2.92V 下发生。  

我随附原理图供您参考、帮助您了解问题并获取合适的组合电阻器以满足目标值 VMON (OV):3.01V (OUTA&OUTB 上的逻辑低电平)& VMON (UV):2.01V (OUT&OUTB 上的逻辑高电平)。  

谢谢  

Narendraprasath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendrapasath、

    感谢您的参与。 我不会看到您的计算出任何错误、因为我能够在仿真中看到目标 UV 和 OV 阈值。

    您在仿真中还是在试验电路板/PCB 上看到这一点吗? 如果您在电路板上看到它、您能显示波形捕获吗? 以及如何测试/探测 引脚?

    e2e.ti.com/.../tlv6710_5F00_window.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi Nguyen:

    感谢您的回复、我将在一小段延长的导线的帮助下、通过在引脚上连接数字示波器探针在 PCB 上进行测试。

    我使用可变电源调节了电压、并根据下图进行了连接、电路中没有电池。  

    这是示波器中捕获的波形、供您参考、并随附视频。 此结果针对的电阻器组合(R1:240k、R2:20K、R3:41.2K、RP1:50K)。 电阻器组合1的结果类似 (R1:604K、R2:49.9K、R3:100K、RP1:10K)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendrapasath、

    感谢后续行动。 遗憾  的是、我无法真正看到输出转换的确切点以及问题是什么。 当输入高于2.92V 时、输出看起来很低;当输入高于1.96V (但低于2.92V)时、输出看起来很高、这是预期的。  您能否放大波形?  我很想看到 VMON (UV)和 VMON (OV)以上以及它们下面的转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendrapasath、

    我们尚未收到您的回复、因此我将关闭此帖子。 如果您有任何疑问、请随时回复。

    -Chi