This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180B3IDBVR 输出饱和

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1163335/ina180b3idbvr-output-saturated

主题中讨论的其他器件:INA180

+VDC 为24 VDC。 螺线管连接到 CORE_VOLTAGE 和 CORE_SWITCH。  CORE_CURRENT_SENSE 连接到微控制器中的模数转换器。 电磁阀驱动来自微控制器的 PWM 输出。 PWM 算法运行良好、但无论 R13中的电流如何、电流感应放大器 VOUT 的输出均为5V。 我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randall、

    续流二极管关断直接位于线圈两端。 按照安装方法、分流器上可能会出现疯狂的压降、最终甚至会损坏 INA180。

    此外、将一个具有足够电容的去耦电容器从分流器的左侧连接到 NMOS 的源极、并将开关元件(当然线圈除外)的所有轨道保持在靠近 INA180的位置。 这意味着:U3、M1、U4和去耦电容器的接地端应彼此非常靠近、否则布局电感可能会导致额外的电感反冲损坏。

    通过增加 R15来降低开关速度也会有所帮助。 增加 R15的另一个优势是减少了注入 M1栅极源极电容的电荷。 由于 U3具有陡峭的边缘、大量开关噪声将注入接地线路、从而导致接地反弹、不必要的接地压降和电感反冲。

    由于 INA180可能已经损坏、因此采用新的 INA180。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randal、

    您提到过无论 R13中的电流如何、VOUT 为5V、是否包括 PWM 处于非活动状态且 MOS 开关处于关闭状态? 在这种情况下、应存在零电流、VOUT 应基本上为零伏。 但您测量的是5V 吗?

    您还测试了多少个电路板? 它们的行为是否相同?

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guang、是的、当电磁阀断开时、VOUT 仍为5V。 我只测试了一个板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randal、

    我会检查电路板是否存在潜在的焊接或连接问题、探测 INA180引脚以确保输入/接地等符合预期。

    另请注意、该器件有两个引脚分配选项、A 和 B、封装是相同的。 电路板布局是否可能用于其中一个、而另一个电路板则是意外安装的?

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guang、您好、我已经尝试过另一个具有电阻负载的板、它工作正常。 我将按照 Kai 的建议研究瞬态故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randal、

    很高兴知道您消除了其他一些可疑因素、并可以专注于其中一个。 请通知我们您能找到的内容。 同时,我将关闭该主题,但您仍可以在此处发布更新。  

    此致、Guang