This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8601:LMP8601、电流感测中的负电压问题

Guru**** 2836430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8601-Q1, INA271, LMP8601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1163737/lmp8601-lmp8601-negative-voltage-issue-in-current-sensing

器件型号:LMP8601
主题中讨论的其他器件: INA271

您好!

我将使用以下电路使用 LMP8601-Q1进行双向电流监控。

我对测量+/- 15V 有一些设计要求、最大电流为2A。 最初使用 INA271、但发现感测-15V 不起作用。  
现在、我正在使用 LMP8601、因为它 在 VS = 5V:–22V 至60V 时具有 CMVR、这符合我的+/-15V 要求。
我选择100mOhm 作为分流电阻器、以进行最低误差分析。 我还在中心频率为246Hz 的设计中使用了二阶 LPF

查看数据表
V_SENSE = R_sense * I 负载= 100m Ω* 2A = 200mV

V_output = V_sense *增益= 200mV*20 = 4V

当我测量输出时、它在1.5V 时削波

我不明白为什么我的配置不起作用。 如果问题是我需要降低我在另一个线程中看到的增益、那么 双向配置与降低增益应用不兼容?
LMP8601-Q1仍然如此。

请帮助我解决此问题。

此致。

P.S. 我附上了一些补充图片作为参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、

    我不理解负载电流是如何流动的。 原理图是否不完整?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、

    增益降低和双向这两个功能不能同时使用。 我理解使用更大分流器的愿望、但在本例中、我们可能需要使用更小的分流器、而不是降低增益。

    此致、Guang