This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6715:PSpice AC 模型出错?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6715
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1163634/lmh6715-pspice-ac-model-in-error

器件型号:LMH6715

大家好、

我的客户正在为即将开展的项目评估 LMH6715、根据他们的意见、他们遇到了问题、请参阅下面的详细信息。

我偶然发现了可下载 PSpice 模型(LMH6715.mod)的一种奇怪行为。 使用它运行交流分析时、结果在很大程度上取决于施加的电源电压。 所附测试电路中显示了一个简单示例、其中 LC 串联谐振器的输出由 d 通过 LMH6715以1的增益进行缓冲。

交流仿真的运行电源电压范围为+/-2.5V 至+/-6.5V。如下面的结果所示、结果对于+/-2.5V 情况大致正确、对于其他电源电压、变化系数大于10。

如果电路变得更加复杂、例如根据反馈网络添加频率、仿真结果是完全不可预测的、但对于+/-2.5V 情况似乎大致正确。  

这是否是模型的已知问题(查看模型、我看不到任何可以解释行为的特定问题)? 是否有解决该问题的方法?  

谢谢!

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、

    请记住、LMH6715的5µA μ A 输入偏置电流在 LMH6715的+输入端(R4上)产生巨大的失调电压、导致运算放大器超出其线性工作范围:

    因此您的频率响应是错误的。

    将 R4降低到更真实的值、您将获得更真实的结果:

    e2e.ti.com/.../may_5F00_lmh6715.TSC

    这里的错误是您使用完全不现实的1Gohm 源阻抗运行 LMH6715。   嘿、这是一个480MHz 电流反馈视频运算放大器、它期望低源阻抗!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    谢谢!

    此致、
    5月