大家好、
我的客户正在为即将开展的项目评估 LMH6715、根据他们的意见、他们遇到了问题、请参阅下面的详细信息。
我偶然发现了可下载 PSpice 模型(LMH6715.mod)的一种奇怪行为。 使用它运行交流分析时、结果在很大程度上取决于施加的电源电压。 所附测试电路中显示了一个简单示例、其中 LC 串联谐振器的输出由 d 通过 LMH6715以1的增益进行缓冲。
交流仿真的运行电源电压范围为+/-2.5V 至+/-6.5V。如下面的结果所示、结果对于+/-2.5V 情况大致正确、对于其他电源电压、变化系数大于10。
如果电路变得更加复杂、例如根据反馈网络添加频率、仿真结果是完全不可预测的、但对于+/-2.5V 情况似乎大致正确。
这是否是模型的已知问题(查看模型、我看不到任何可以解释行为的特定问题)? 是否有解决该问题的方法?
谢谢!
此致、
5月