This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6611:在 TI 的 pspice 中仿真放大器时出现收敛问题。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6611, OPA810, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1163502/lmh6611-convergence-problems-when-the-amplifier-is-simulated-in-pspice-for-ti

器件型号:LMH6611
主题中讨论的其他器件: OPA810TINA-TI

我想模拟一个电路,它在 TI 文档 SLUUC92中显示。 该 电路使用放大器 LMH6611和 MOSFET SIS412DN-T1-GE3。

但是、当我使用 pspice for TI 对该电路进行仿真时、会出现收敛问题。

当我使用另一个放大器 OPA810时、可以正确仿真电路。因此、我检测到 LMH6611的模型存在问题。因此、我很想使用 LMH6611来仿真跟随器电路:

但收敛问题仍然存在。错误的原因是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theo、

    在 TINA-TI 中运行仿真:

    e2e.ti.com/.../theo_5F00_lmh6611.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复! 仿真结果符合预期。

    但我有疑问、为什么在 PSpice for TI 中运行的仿真无法成功、如果仿真结果与在 TINA-TI 和 PSpice for TI 中进行仿真的结果不同?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theo、

    TI 的许多 Spice 模型针对"TINA-TI"的使用进行了优化。 "PSpice for TI"是一种新的仿真器、在不久的将来将取代"TINA-TI"。

    Kai