This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC8101:PCN 和更换建议

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC7101, TLV2771, TLV2770, OPA726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1163702/lmc8101-pcn-and-replacement-recommendations

器件型号:LMC8101
主题中讨论的其他器件:LMC7101OPA725TLV2771TLV2770OPA726

您好!

能否为 LMC8101MM 提供 PCN? 此外、请提供替换器件建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCN 建议使用 LMC7101、这不是 P2P。

    VSSOP 封装中的运算放大器极少;它们都没有轨到轨输入。 OPA726/TLV2770具有相似的引脚排列(关断引脚不同)、OPA75/TLV2771没有关断功能。 OPA72x 速度更快、功耗更高;TLV277x 仅在低电压下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您还能提供整个 PCN 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clay、  

    另一个兼容部件是 OPA196IDGKR、它是轨到轨和 P2P、但也没有关断功能。  

     请参阅随附的 PCN 通知副本。 如果客户在 PCN 发布时购买了该部件、则应已收到该部件的某些版本。  

    e2e.ti.com/.../PDN20170721000C_5F00_Product_5F00_Discontinuance_5F00_Notification.pdf

    如果您有其他问题、请告诉我。
    谢谢!

    此致、
    Ashley