This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:随着环路负载的增加、电流下降

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1162884/xtr111-current-drops-with-increase-of-loop-load

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件: PGA309

你好

我 在定制转换器上安装了基于 XTR111的3线4-20mA 变送器、发现回路电流的电阻负载存在高于~60R 的问题。 问题是:当电阻高于60R 时、电流降至~2.8mA 而不是4mA、~5mA 而不是20mA。 在没有60R 负载的情况下、它可以正常工作。  

有人可以帮帮我吗? 情况紧急。  

进行了比较。 (VIN 随时相同)。  

此致、

Leonardo Trinta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    请提供以下信息以帮助调试问题:

    1) 1)  60Ω Ω 负载电阻器是否与 XTR111的 GND 电势相同? 发生问题时、XTR111电路输出端(接头 P8、引脚1相对于 XTR111本地 GND 的电压是多少?  当问题发生时、请使用电压表确认引脚6 (VIN)处的电压?  请确认带外部仪表的电源 VSP 也为24V。

    2) 2)请在 XTR111输入端共享完整电路?  VREF 电压是多少?   

    3) 3)有多少 XTR111器件/PCB 板显示了此问题? 如果问题仅发生在一个设备中、您能否更换 XTR111设备并确认问题是否仍然存在。  

    4) 4)如果您愿意、我们也可以查看您的 Gerber 图/PCB 布局。   

    一般建议将 OD 下拉100k 电阻器替换为较小的10kOhm 电阻器。 这可能与问题无关、但通常建议确保 OD 始终远低于低电平阈值。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    您还可以使用"VREG"为什么电源供电? 请记住、"REGF"引脚只能提供5mA 电流。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis

    感谢你的答复。

    1) 1)是的、负载与 XTR111处于相同的 GND 电势。 电源电压和 VSP 始终相同。 仅电流输出发生变化。 接头 P8上的电压随着负载电阻的增加而增加(在60R 或更高电阻时、开始电压为0.04V、最高为0.768V)。  

    2) 2)是的、我可以将其发送到您的收件箱。 VREF 电压是 PGA309生成的电压基准。  

    3)它发生在我们测试的所有板(5个板)上。 由于这取决于测量电路的阻抗、我们的一位客户现在将此问题与之关联、我们可以在实验室中重现此问题。  

    4) 4)当然可以。 我将向您发送收件箱。

    感谢您的建议。 我将在下一个版本中执行它。

    此致、

    Leonardo Trinta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    REGF 只提供一个 PGA309芯片、但感谢您的观察。 我将检查我的惠斯通电桥是否具有低电阻。

    此致、

    Leonardo Trinta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    [引用 userid="473655" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1162884/xtr111-current-drops-with-increase-of-loop-load/4374299 #4374299"]页眉 P8上的电压会随负载电阻的增加而增加(电阻为60R 或更高时、起始电压为0.04V 至0.768V)。

    Hhm、一个 PN 结的正向压降... 是否确定正确安装了 D4? 这种单向 TVS 在误接反向连接时的行为完全是这样的...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    我同意 Kai 的说法、您是否可以移除二极管 D4以进行调试?

    二极管 D4 CDSOD323-T24S 是单向24V 工作峰值电压、其中引脚1应连接到 IOUT、引脚2应连接到 GND。  但是、看一下原理图符号和布局、我无法立即判断哪个是引脚1。   正如 Kai 所建议的、可能值得检查它是否安装正确。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的观看。 我们的 BOM 中确实存在问题。 D4二极管的器件型号 CDSOD323-T24S 在 T24S 之后需要"C"、否则、它是单向二极管、这是错误的。  

    遗憾的是、它是使用反极性组装的、哈哈。

    非常感谢您的帮助。 问题已经解决、客户 满意。  

    此致、

    莱昂纳多  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的。 正如我在 Kai 的回答中所描述的那样、这是问题并已得到解决。  

    感谢你的帮助。

    此致、

    Leonardo Trinta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    很高兴听到这只是放置错误

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    真是个好消息。 谢谢、

    Luis