This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA146:INA146的 ESD 损坏

Guru**** 2928600 points

Other Parts Discussed in Thread: INA146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1163050/ina146-esd-damage-of-ina146

器件型号:INA146
主题中讨论的其他器件: 冲击

尊敬的 TI 专家:

现在、当电池在电池化成过程中充电时、我们使用 INA146进行电池电压测量。

问题:  在电池的正极侧和220V 输入的 GND 之间将出现高达500V (有时为1kV)的 ESD 现象。

问题:那么 INA146的输入侧可以提供的最大电压是多少。  

         您是否有相关的测试验证数据?

         我们应该如何保护 INA146免受 ESD 的影响?它可以将 TVS 器件与 INA146的输入并联到接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    此主题可能会让您感兴趣:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/710347/tlc2274-tlc2274-esd-issue

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    [引用 userid="507745" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1163050/ina146-esd-damage-of-ina146 ]INA146的输入侧可以承受的最大电压。  [/报价]

    由于 INA146的设计早于2000年代、因此其 ESD 输入引脚保护等级可能不符合当前的 ESD 标准。  我也没有这些 ESD 数字、如果我们有任何存档数据、我必须请求 ESD 规格。 请给我几天时间、看看我是否能够找到这些规格。  

    [引用 userid="507745" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1163050/ina146-esd-damage-of-ina146 "]我们应该如何保护 INA146免受 ESD 的影响?

    Kai 提供了一个有关通过 ESD 事件的良好链接。 在任何情况下、您都必须将双向 TVS 置于 INA146端子的输入端(无需 GND 线)。 除了 ESD 电压钳位、还需要限制其输入端子的电流。 根据 INA146的规范、输入电流应限制在+/-1mA 以下。  

    如果 TVS 保护二极管能够在 ESD 事件期间钳制和耗散 ESD 能量(我对应用没有 ESD 额定值要求)、即使 INA146在 HBM 规格下的额定电压仅为500V、也不难通过该测试 (并且您希望 执行1kV 或更高的 HBM ESD 等级测试)。 关键是在其输入端子上提供足够的外部 TVS 保护(电压钳位)和限流保护。  

    另请在 INA146 ESD 输入保护主题中找到之前的 E2E 回复。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/684446/ina146-esd-protection-on-ina146-inputs?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ina146%2520esd#

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我已经确认 INA146U 通过了1500V HBM 和1000V CDM。 因此、INA146U 的输入应能够承受标称 ESD 冲击(高达1.5kV-HBM)、无需进一步的保护(在 IC 级)。  

    在绘制方框图时输入端子所示的系统级、我不确定锂离子电池是否能够长期承受 ESD 冲击而不会造成损坏。 这是您需要考虑的问题。 理论上、电池单元应能够处理 ESD 冲击。 但吸收的 ESD 能量也可能会部分缩短电池的某些内层、因此这不是一个好做法。 无论如何、这是一个必须考虑的风险、才能实现良好的设计。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 现在问题是 INA146因电池 正极接线片的 ESD 而损坏。 那么、您是否有针对 INA146的 ESD 保护的参考设计。 Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您是否阅读过 Raymond 所写的内容? ESD 还会损坏您的锂离子电池! 因此、如果电池接线片永久性地产生损坏 ESD、您应立即更改其设计。 如果不是一个人注入 ESD 而是错误地构造电池接线片、那么与 HBM ESD 相比、您甚至会遭受更高能量的 ESD。 或者、您甚至可能会受到突发(EFT)和浪涌的影响。

    Raymond 还告诉您、您需要在 INA146的输入之间安装 TVS。 我将从1.5KE15A 开始。 将其安装在不太靠近 INA146的位置、但要靠近电池接线片、ESD 源极。

    但安装 TVS 只是事实的一半。 在我给出的链接中、我提到 ESD 电流必须与印刷电路板及其敏感电路隔离。 因此、通过10nF/1kV 电容器(Y 电容器、安全)将 ESD 电流从 TVS 的负端子(GND2)直接分流到接地、保护接地或功能接地。 但不要靠近电池接线片、不要太靠近 INA146或印刷电路板。 其目的是将 ESD 电流完全分流在敏感电路周围、并且不允许它进入印刷电路板。 再次阅读我的链接。

    针对 ESD、突发和浪涌的额外保护是在包含实心接地层的印刷电路板上使用 INA146电路。 此外、在电路板的一个边缘有所有离开或进入电路板的信号连接器、这样就不会有 EMI 电流过电路板。 再次阅读我的链接。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 Thx。 我会 将您的意见转发给我的客户。