请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA128 主题中讨论的其他器件: INA326
您好,
INA128和 INA326?的内部设计和结构之间有何差异
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,林杰
[引用 userid="520944" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164160/ina128-differences-between-ina128-and-ina326 "] INA128和 INA326的内部设计和结构之间有何差异?INA128和 INA326仪表放大器(IA)之间存在一些差异、请参阅以下通用规格。 INA128能够在4.5VDC 至36VDC 之间运行、而 INA326被视为低电压运行 IA。 INA326在内部使用电流反馈拓扑实现、而 INA128使用电压反馈作为拓扑(该信息可能与您的设计相关、也可能与您的设计无关)。
我们有大量的 IAS 可供选择、请参阅下面的链接;最好告诉我们您的设计和要求将是什么应用。 我们很高兴为您找到最适合该应用的器件。

最棒的
Raymond