This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:THS4531AIDGK、THS4531IDGK、INA826AIDGKR - PCN 20211212000澄清说明和端子镀层厚度

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1159651/ths4531-ths4531aidgk-ths4531idgk-ina826aidgkr---pcn-20211212000-clarification-and-terminal-finish-thickness

器件型号:THS4531

您好!  

我们收到 了 PCN 20211212000、并希望对以下 P/N 的终端涂层进行澄清:

THS4531AIDGK (目前具有 NiPdAAAAg 终端涂层)

THS4531IDGK (目前具有 NiPdAAAg 终端涂层)

INA826AIDGKR (当前具有 NiPdAu 端子镀层)

您能否澄清以下哪项陈述是  PCN 20211212000的正确解释?

1. PCN 中列出的原具有 NiPdAu 涂层的器件将以标准器件型号随 NiPdAu 或 Matte Sn 涂层一起发货。 具有最初 NiPdAAAg 涂层的产品将以标准器件型号随 NiPdAAAAg 或 Matte Sn 涂层一起发货。 带有 G4后缀的器件仅为 NiPdAu 涂层。

2. PCN 中所有受影响的器件将按照标准器件型号随 NiPdAu、NiPdAAAAAg 或 Matte Sn 一起发货。 带有 G4后缀的器件仅为 NiPdAu 涂层。

3. PCN 中所有受影响的器件将按照标准器件型号随 NiPdAAAg 或 Matte Sn 一起发货、只有带有 G4后缀的器件才会随 NiPdAu Finsih 发货。

此外、上述是否有任何 P/N 提供 G4后缀以指定 NiPdAu 端子镀层?

最后、对于上述所列器件、NiPdAu 端子镀层中每个 PD 和 Au 的涂层厚度是多少?NiPdAAAAg 端子镀层中每个 PD、Au 和 Ag 的涂层厚度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jasmine、

     我正在与我们的质量和计划团队一起研究 PCN、并将很快返回给您。

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jasmine、

     感谢您的耐心等待。

     PCN 正在添加 NiPdAu 和 Matte Sn LF 以及现有的 NiPdAAAg。 因此、选项2正确:

     “PCN 中所有受影响的部件将以标准部件号与 NiPdAu、NiPdAAAAAg 或 Matte Sn 一起发货。 带有 G4后缀的器件将仅为 NiPdAu 涂层。”

      带有 G4后缀的器件(作为替代器件型号在 TI.com 网站中)将具有 NiPdAu 涂层。 我没有看到这些器件的专用后缀。 我需要检查这个、然后返回给您。  

      下面是 NiPdAu 终端涂层的组成:

      下面是 NiPdAAAAg 终端涂层的组成:

    此致、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jasmine、

     下面是后缀的附加说明:  

    “G4或 G3”后缀是在十多年前创建的,当时 RoHS /绿色环保合规计划正在实施中。 根据 设备达到的“绿色”级别,使用环境代码标记设备。  此级别由许多因素决定、包括 BOM。  

    在所有 TI 产品完全绿色环保后,我们停止使用“G4/G3”标记,因为所有器件都满足所有“绿色”环境要求。   对于已经购买/通过订购的器件并带有“G4/G3”后缀的客户,带有“G4/G3”标记的备用器件号保留为可订购的器件号。  这是为了允许继续订购符合条件的器件、而不必使用新器件型号更新 BOM。

    我们不会添加任何具有 G4后缀的附加器件。

      目前、列出的受影响器件均符合 RoHS/绿色环保标准、出厂器 件将采用标准器件型号下的铅涂层:NiPdAu、NiPdAAAAg 或 Matte Sn。

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您澄清了 PCN 的解释。 我们如何确定发送哪个终端完成? 如果我为某些器件列表提供 PO 编号、您能否确认每种库存的终端完成情况?

    此外、我们还需要 每个 PD 的涂层厚度(以微米或微英寸为单位)和 NiPdAu 终端涂层中的 Au、以及上述器件的 NiPdAAAg 终端涂层中每个 PD、Au 和 Ag 的涂层厚度。 您提供的代码段没有此信息。

    谢谢、

    Jasmine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jasmine、

     我已向您发送了一份朋友私人讨论请求。 您能否通过私人消息提供 PO#?  

     我不确定我们是否可以分享 涂层厚度、但我将询问我们的质量团队、然后返回给您。

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    谢谢、我将通过私人消息向您发送详细信息。

    请告诉我、您可以从您的质量团队那里获得有关涂层厚度的信息。

    谢谢、

    Jasmine