This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA990:OPA990SIDBVR

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164233/opa990-opa990sidbvr

器件型号:OPA990

您好!

我将 OPA990SIDBVR 用作缓冲器。 我的 VCC 为12V、我的输入电压也为12V。

此运算放大器仅用于驱动 FET (直流、而不是 PWM)。 FET 具有1MEG 的栅源电阻。

如果我使用关断引脚进入 OPA990S 关断模式、输出电压将降至零、FET 将断开?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 OPA990关断时、其输出会变为高阻抗。 因此栅极电压将由电阻器下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    考虑 FET 电容。 在运算放大器输出和栅极之间添加一些串联电阻(为了实现运算放大器环路稳定性)。 当运算放大器关断时、FET 1M 将拉低电压、但 FET 电容将减慢关断速度。