This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904-N:LM2904MX/NOPB

Guru**** 1641220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1163787/lm2904-n-lm2904mx-nopb

器件型号:LM2904-N

各位专家、您好!

LM2904MX/NOPB 是针对客户的大规模生产。 现在、他们发现器件中的标记对于不同批次是不同的。 您能否分享标记的含义? 谢谢。

较旧标记:

当前标记:

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Songzhen、

    这是一个批次代码。 因此、它应该是不同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢您的支持。 您能否分享批次代码的具体含义? 这是指晶圆生产位置还是 ATE 位置? 谢谢。

    此致

    郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松镇

    在本例中不是这样。 年(最低有效 位数=1)然后  十六进制月份 (6月=6)、然后是两个编码字符(实际上是任意的)。