This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B:TINA 与 LTSpice 仿真

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904, LM2904B, LM358, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164565/lm2904b-tina-vs-ltspice-simulation

器件型号:LM2904B
主题中讨论的其他器件:LM2904LM358TINA-TI

我从 TI 网站下载了 SPICE 模型 LMX58B_LM2904B、以便使用 LTSpice 进行仿真。  仿真显示一个对阶跃输入的奇数双阶跃响应。  运行交流分析时、似乎无法收敛。  文件已附加。  LM358和 LM2904似乎具有相同的 SPICE 模型。  我使用 LM358器件运行了 Tina 仿真、它可以很好地进行步进和交流分析、但看起来这也是一个简单得多的模型。  'lm2904b.lib'模型是否存在问题?e2e.ti.com/.../lm2904b.lib e2e.ti.com/.../Test-point-frequency-response-w_5F00_LM2904B.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    仿真器差别很大、因此、TI 的大多数模型都已针对 TINA-TI 中的使用进行了优化。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、

    LM2904B 模型构建于 TINA-TI 中、经测试可在 TINA-TI 和 PSpice for TI 中工作。 由于多种原因、我们无法详尽测试所有仿真器中的模型、但我们建议使用 TINA-TI 或 PSpice for TI。 此外、LM358模型比 B 版本模型简单得多。 当我们发布器件的 B 版本时、我们发布了具有最新模型架构的器件。

    最棒的
    Jerry