Other Parts Discussed in Thread: AMC3301, AMC3330
主题中讨论的其他器件: AMC3330
大家好、
美好的一天! 我们需要您的帮助来检查客户的原理图。
提前感谢您的支持。
此致、
Jonathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jonathan、
此电路将进入哪种类型的应用?
我看到他们使用的是具有扩展温度范围的 ADI 运算放大器 AD8479TRZ-EP、工作电压最低为5V。
我们是否有可在此处提供的替代 TI 运算放大器?
我们的 HLDO_OUT 电压通常为3.2V、因此不符合该规格、并且在整个温度范围内提供高达1mA 的电流。

在该配置中、负输入端的电阻器 R245不是必需的、但也不会对性能产生负面影响。
您好、Alexander、
我在 AMC3301之前使用的是 AD8479、因为它没有更高的 VCM。 由于我现在无法使用 AD8479、请推荐一些具有更高 VCM 的其他运算放大器或具有更高 VCM 的任何其他隔离放大器(共模电压)。
[引用 userid="280121" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1163601/amc3301-schematic-review/4376507 #4376507"]扩展[/引用]你好、Gokul、
然后、我建议将 AMC3330与电阻分压器配合使用。 无需额外使用具有高共模电压的放大器。
AMC3330非常适合使用高阻抗电阻分压器电路进行电压测量、与主要用于在低阻抗分流电阻器上进行电流测量的 AMC3301相比、它具有更大的输入电压范围和更高的输入阻抗。
在传统意义上、AMC 器件本身不具有高共模输入范围。 然而、此器件有两个接地端、高侧(HGND、引脚8)和低侧(GND、引脚9)。
INP/N 输入共模输入电压额定值是相对于 HGND (引脚8)的输入(引脚6/7)。
工作电压额定值是 HGND 和 GND 之间的最大稳态电压差、即 AMC3300的1.7kV_DC。
以下是一些可能有所帮助的配套资料: https://www.ti.com/lit/an/sbaa321/sbaa321.pdf
https://www.ti.com/lit/an/sbaa553/sbaa553.pdf
如果您有其他问题或想要查看原理图、请告诉我。