This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:SPICE 模型:线性度

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164650/lmh6629-spice-model-linearity

器件型号:LMH6629
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好!

您能否告知 PSpice 模型是否涵盖放大器(HD2、HD3、IM3等)的线性度?

模型所涵盖的特征列表中未具体提及...

它是否隐藏在"射频效应"下?:


*模型功能包括开环增益和相位、
输出摆幅、通过电源轨的输出电流、
*输出电流限制、CLOAD 效应、射频效应、
压摆率、具有 FREQ 效应的共模抑制、
*具有 FREQ 效果的电源抑制、输入
* 1/F 电压噪声、输入电流噪声
* 1/F、输入偏置电流、输入共模范围、
*输入失调电压与温度影响、
*输入电容、COMP 引脚功能包括
*阈值和输入电流以及静态电流
* VS 电压和温度。 关断引脚
*其功能不包含在模型中。

谢谢、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    模型通常不涵盖失真效应。 当您在 TINA-TI 中以20MHz (增益= 10V/V)运行傅里叶分析时、仿真表明二次谐波远小于三次谐波。 但是、从数据表的图19和20中可以看出、情况正好相反。 因此、您在 TINA-TI 中看到的可能只是由高频下的舍入误差导致的"谐波"伪影。

    "RF 效应"是"RF"对频率响应的影响。 请参阅数据表的图15、16、17和18。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPICE 或 TINA 模型几乎从未尝试捕获 HD 效应、即使是整个晶体管级设计器模型也难以获得 HD2精度、而 HD3通常采集得非常好。 您不应依赖仿真来进行谐波预测、只提供了数据表图、它们通常是单个器件。