This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224EVM:ISO224EVM

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164647/iso224evm-iso224evm

器件型号:ISO224EVM

ISO224EVM 开发套件具有哪个 IC -(ISO224BDWVR 或 ISO224ADWVR)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南中的"ISO224DWVR"不存在。

    该图显示了 B 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    从 EVM 的低价格来看、我想安装的是价格较低的变体。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 和 Kai!  

    "B"版本在 EVM 上、是更高性能版本:

    我已经做了一个注释、以更新用户指南以对此进行澄清。