Other Parts Discussed in Thread: INA333, OPA4376, INA118, OPA376, OPA333
主题中讨论的其他器件: OPA4376、 INA118、 OPA376、 OPA333
你好
我正在使用 INA333和 OPA4376设计 EMG 放大器。 我使用3个由不锈钢制成的干电极。 我看到了很多设计、读了很多、但在制作原型后、它不起作用。 如果有任何人具有 EMG 方面的经验、如果能回答我的一些问题、那将非常有价值。 
1、在 INA333之后、我无法从放大器的第一级获得任何信号。 我尝试将 Rg 值从300R 更改为4、7k 欧姆。 我看到了2种与大多数设计不同的设计。 一个电容为47uF、代替 Rg (无电阻器)、另一个电容为300Ohm + 22uF、串联 Rg。 我在数据表或任何其他设计中找不到任何相关说明。 您知道它的用途吗? 是否有文章解释了如何使用电容器代替 Rg 电阻器或将电容器串联到 Rg? 我是否应该更加关注输入偏置? 是否有用于选择电容器和电阻器以实现适当增益的公式?
答:47uF https://hackaday.io/project/8823-super-simple-muscle-emg-sensor

"超简单的 EMG 电路使用连接到 IA 增益引脚的电容器无功阻抗、该电容器可设置与频率相关的可变增益、从而仅放大更高的频率、从而对高通滤波器产生类似的影响。 电容器阻抗(与 IA 放大成反比)可通过以下公式计算
阻抗= 1/(2∗PI∗频率∗电容)"
B:300R + 22uF https://www.dfrobot.com/product-1661.html
当我尝试300R + 10uF 时、它就能正常工作! 但我不知道为什么以及它是否是正确的设计方法。 在互联网上没有足够的解释、许多设计只使用 Rg 电阻器(不知道这些设计是否经过实际检查)。
2.带缓冲器的分压器是否是为 INA 和 OPA 供电的好解决方案? 我看到我在 Vref 上具有~200kHz 的噪声、它会为信号输出带来噪声。 有没有解决该噪声的方案? 当我移除 OPA 并且只使用没有缓冲器的分频器时、噪声消失了、但是没有缓冲器的分频器通常不是一个好主意。
我知道运算放大器不喜欢输出端的高电容、但它适用于缓冲分频器吗? 我必须在 INA 和 OPA 电源上使用去耦电容器、以便它将电容添加到缓冲器中。 当将运算放大器用作缓冲器以获得虚拟接地时、似乎没有人关心输出电容。 输入电容(两个10uF)是否会影响缓冲器的工作?
也许我应该更改为低噪声负电压发生器?