This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:放大器论坛

Guru**** 2505265 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1165119/xtr117-amplifiers-forum

器件型号:XTR117

您好!

我´ve 了这个电路、它与 XTR117搭配使用。

但我需要更改我的电源。 图中的电源是24V、我有12V。 当我n´t 它时、我的电流值是相同的。

我n´t 了这个电路、但它不起作用。

我在´m 图中犯了什么错误?

第二个问题是什么?

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gonzalo、

    请注意、IRET 引脚不是信号接地、而是相对于24V 电源及其接地自由浮动、具体取决于 XTR117产生的输出电流。 因此、您必须使用 XTR117的 VREG 引脚为微控制器供电。 如果微控制器电路的电流消耗超过3.8mA、则必须更改设计。 请非常仔细地阅读 XTR117的数据表以了解它的工作原理。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gonzalo、  

    [引用 userid="339984" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1165119/xtr117-amplifiers-forum/4382245 #4382245"]因此、您必须使用 XTR117的 VREG 引脚为微控制器供电。 如果微控制器电路的电流消耗超过3.8mA、则必须更改设计。

    请参阅 Kai 的评论。  

    XTR117是两线制电流环路发送器。 IRET 节点必须悬空、并且包括 MCU 在内的输入信号必须以该节点为基准、请参阅下面的仿真。  

    e2e.ti.com/.../XTR117-0_2D00_5V-4_2D00_20mA-10262022.TSC

    XTR117具有5Vdc 板载稳压器、应用于提供电流(高达3.8mA @5Vdc)、MCU 的接地也应以 IRET 节点为基准。 原理图的参考接地位于图像右侧的 Vloop 或 V1 SUPPLY (12Vdc/24Vdc)侧。   

    您会注意到 Vref 在6.099Vdc (大于5Vdc)仿真得出。 如果您在 Vref 和 IRET 节点之间进行测量、则测量电压为5.0Vdc、IRET 节点为悬空状态。   

    正如 Kai 指出的、如果 CMU 的工作电流大于3.8mA @5Vdc、  则可能需要使用 XTR111或3线电流环路发送器来满足应用需求。 或者、如果您想使用 XTR117器件、您必须为同一双线制 V-I 发送器应用找到低功耗 MCU。

    您可以在下面的链接中找到其他电流环路发送器信息。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/945188/faq-designing-with-4-20ma-current-loop-transmitters-xtrs-faq-links

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gonzalo、

    我已经进行了 Raymond 的仿真(感谢 Raymond )并添加了两个重要电压:"VM1"和"V_IRET":

    "V_IRET"不是恒定的、而是相对于 XTR117的电源电压浮动、具体取决于输入信号"Vin"、而"VM1"保持恒定。 这表明 XTR117的"IRET"引脚不是简单的信号接地!

    Kai