This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129-EP:上电前的输入电压

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: INA129-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1165297/ina129-ep-input-voltage-before-power

器件型号:INA129-EP

我要设计的应用要求输入电压必须在±Vcc 之前导通。 在输入电压始终小于10VDC 的情况下、这会损坏芯片还是 OVP 会保护电路? 此外、其他放大器将同时具有输入电压和±Vcc 电源。 这两种情况中的任何一种都可能损坏芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正常的;输入端的绝对最大额定值允许±40V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明这不会损坏 INA129-EP 的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要您处于所有绝对最大额定值范围内、器件就不会损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 出于好奇、如果 Vcc 低于非工作电平、比如 ±2 VDC 且输入处于 ±40V 之内、会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    INA129-EP 在您的条件下不会因其+/-40V 输入过压保护而损坏、但其他运算放大器可能不会损坏。   

    在电源之前施加输入电压可能会导致电源引脚上出现过压、从而损坏器件-请参阅下面的内容。

    电源由于定序而瞬时浮动也可能导致损坏-请参阅下文。  

    总之、为了防止损坏 IC、您需要在电源引脚上添加 TVS、并通过添加输入电阻器将输入电流限制在10mA 或更低-请参阅下文。

    下面我附上了 ESD/EOS 演示文稿供您查看。

    e2e.ti.com/.../2474.ESD_5F00_EOS.pptx