This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2264A:接收到神秘器件、标记:TY2264A

Guru**** 2786455 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2264A, TLV2262, TLV2264A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164924/tlv2264a-mystery-part-received-marking-ty2264a

器件型号:TLV2264A
主题中讨论的其他器件:TLC2264ATLV2262

我们从第三方代理处收到了一卷本应是 TLV2264AIPWR 的卷带。 运行一批 PCB 后,我们发现带有此部件的 PCB 性能不符合规格,它们的噪音太大。 仔细看、应该是 TLV2264AIPWR 的器件会被标记为"TY2264A"、并且上面有德州仪器(TI)符号。 根据 "器件标识查找"工具、这似乎不是有效的标记。 这是我们收到的较旧、现在已过时的器件吗? 有什么想法、这部分可以是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    似乎是 TLC2264A:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 Kai 是正确的-很可能是 TLV2264AIPWR (Y2264A)。 话虽如此、这 是通用部件- 复制其营销团队 进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您能否澄清一下您所说的部件噪音太大? 您发现此问题的器件数量是多少、如果是同一卷带或批次的器件、您是否有该信息?  

    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将此部件用作电生理放大系统中信号链的一部分。 放置此器件后、基本功能正常工作、但电气噪声级别比我们以前大得多。 这是一个足够高的水平、我们运行的批次都无法通过内部测试。 当我们手动将该器 件与另一家供应商的 TLV2264AIPWR 交换时(每个 PCB 18个)、噪声水平会恢复到低得多的水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV2262标记为"TY2262"、因此将四通道版本标记为"TY2264A"是假冒者振振振振振的错误。

    对"TY2264A"的网络搜索仅显示有危险的经纪人。 TLV2264A 从未以这种方式进行过标记。