This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:为什么 LM358在同一外围电路中具有不同的输出频率?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164904/lm358-why-does-the-lm358-have-different-output-frequencies-for-the-same-peripheral-circuit

器件型号:LM358

大家好、

 

这是 Uni-Trend 客户 FAE Kevin、很好地与您进行了电子会面。 我的客户是万用表和示波器市场上的中国顶尖公司。 客户最近在生产万用表的过程中遇到了一些产品功能问题、下面对问题进行了说明。 (涉及2000个样片、客户有返回的想法)。

 

【背景】客户的万用表产品使用 LM358P 来产生方波去驱动蜂鸣器。 下面是客户 LM358P 的应用电路图(当1引脚输出为高电平时、蜂鸣器响起)。 客户告知车子的蜂鸣器声音不够大、更换 LM358P 后响度正常、插座也有故障。 客户觉得插座有问题。

【[问题现象]】正常机器蜂鸣器的声音明显大于异常机器的声音

 

【问题定位】

  • 我们测量了正常机子LM358P输出电压的波形,输出频率是68kHz,最大值是8.56V,最小值是800mV;然后我们测量异常机子LM358P输出电压的波形,输出频率是5.05kHz,最大值是8.56V,最小值是800mV;μ A
  • 我们测量了正常机器 LM358P 的输出电压波形、输出频率为3.68kHz、最大值为8.56V、最小值为800mV、 然后、我们测量了异常机器 LM358P 的输出电压波形、输出频率为5.05kHz8.56V 最大值和800mV 最小值;

        

     正常机器的波形                                 异常机器的波形

  • 查找数据并了解蜂鸣声主要在2k~4kHz 范围内。 我们将异常机器的 C8并联、电容为2.2nF、其中 LM358P 的输出经常变为3.6kHz、蜂鸣器声音恢复。 这意味着异常声音不是由工作和放电输出频率引起的。

 

【问点】

  1. 为什么相同的外围电路,运放的输出频率会不一样?μ A
  2. 为什么 LM358P 输出频率与同一外围电路不同?

 

【猜】

  1. 可能与 SR 相关。 我构建了一个电路来测量 LM358P 的 SR 参数、如下所示。
  2. 正常机器 LM358P 的 SR 参数约为0.25V/us;异常机器 LM358P 的 SR 参数约为0.87V/us;两个样本在这里会有一些差异。

                      机器异常

我已经查看了 SR 参数的规格、典型值只有0.3V/us、没有提到最大值和最小值、那么这里有一个范围吗? 0.8V/us 和0.3V/us 之间似乎存在差异。 它在范围内吗?

 

 

问题摘要:

  1. 为什么 LM358P 在同一外围电路中具有不同的输出频率?
  2. LM358P 的 SR 典型值为0.3V/us、是否存在最大值和最小值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    也很高兴能与您见面。 如果您需要严格的规格、建议不要构建将压摆率作为限制因素的电路。 在整个温度和工艺中、压摆率可能会有显著变化。

    建议使用 RC 常数设置振荡频率。 下面是几个振荡电路、频率由无源器件设置、不受运算放大器压摆率的限制。

    https://www.ti.com/tool/CIRCUIT060042:正弦波发生器

    https://www.ti.com/tool/CIRCUIT060010:三角波发生器

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    这一过程可能会受到一些影响、但我们的 SR 参数是否存在一些范围? 
    或者0.8V/us 的 SR 参数是否在器件的范围内? 

    客户的应用已经在大规模生产中、因此我们可能应该讨论这个电路。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    压摆率范围没有限制、否则将对其进行测试并在数据表中列出。 器件的静态电流是多少?

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    蜂鸣器本身会影响压摆率。 客户是否更改了蜂鸣器型号? 是压电式吗? 压电体显示了一个大电容、该电容会影响 OPAMP 的压摆率。 最终、在 OPAMP 的输出端插入隔离电阻器会有所帮助。 但如果不知道蜂鸣器、这当然只是一个疯狂的猜测...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    客户不更换蜂鸣器、只更换 LM358、功能恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    谢谢。  我们 使用万用表测试的静态电流、交流电流为2.1mA、直流电流为65uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    该器件的电流通常为500uA/通道、直流电流不应为65uA。 您在哪些引脚上测量静态电流?

    此外、您还可以告诉客户、这在压摆率的预期值范围内。 我要询问静态电流、以确认这只是一个带宽更高的器件、处于测试限制的上限范围、但仍在规格范围内。

    最棒的
    Jerry