This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2784:开环增益的温度系数

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2784
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164614/tlv2784-temperature-coefficient-for-open-loop-gain

器件型号:TLV2784

大家好、

TLV2784的开环增益是否有任何温度系数?

例如、以 (%/℃)为单位或表示 AOL 与 Temp?的图

此致、

基宽原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kei、

    数据表中通常未指定"开环增益"的温度系数。 但您可以根据最小最大"AVD"规格进行估算:

    在室温下、最小"AVD"为200V/mV。 在整个温度范围内、最小"AVD"为70V/mV。 这是以200V/mV 为基准的65%变化。 除以70K 可得到每°C 约1%的变化 每°C 1%的"开环增益"变化是合理的。 您将在教科书中找到类似的值。

    请记住、这只是一个非常粗略的估算、不是精确的计算。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库瓦哈拉-圣

    这很难描述、因为 AVD 的变化基于几个不同的参数、并且可能不会随温度线性变化。 因此、TI 高精度实验室视频中建议使用保护频带。 (这适用于 GBW、但您也可以看到开环增益漂移。

    "通常                您可以预期在室 温下、此值的变化量为正/负30%、           定温度 范围内还有+/-30%的额外误差。"

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    非常感谢您的回答!!!

    我有一个问题、您为什么要将65%除以70K?

    我认为它应该是45K、因为温差为70℃- 25℃= 45℃?

    此致、

    基宽原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kei、

    是的、您也可以将其除以45K。

    Kai