This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:噪声改进应用手册

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164584/ina186-application-note-for-noise-improvement

器件型号:INA186

您好、支持团队、

我的客户尝试调查 INA186的噪声性能。 您有应用手册吗? 他们在 IN+和 IN-之间尝试了 CF、并看到了任何改进。 他们希望实现更高的抗噪性、而不是特定的噪声支持、因此通用应用手册非常有用。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    噪声来自哪里? 输入、输出、基准引脚或电源电压?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    INA186数据表的第8.1.3节详细讨论了输入滤波。 与客户已经发现的相似、输入滤波有助于限制噪声进入放大器。 对于其他外部噪声源、类似的滤波将有所帮助。

    为了减少 INA186自身产生的噪声、输出端的低通滤波功能很有用。

    没有我知道的专用应用手册。 但通用降噪技术适用。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guang-San、您好!

    感谢您的支持。 我想有些客户在 IN+/IN-和 GND 之间使用滤波器电容器、这对于 INA186是否同样有效以降低噪声?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Koji、

    如果存在高频共模输入噪声、接地滤波电容器将有所帮助。 有时需要对电路进行 EMI 测试。 在这样的情况下、我肯定会实施共模滤波。   

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    [引用 userid="35785" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164584/ina186-application-note-for-noise-improvement/4381732 #4381732"]我认为一些客户在 IN+/IN-和 GND 之间使用滤波器电容,这对于 INA186降噪也有效吗?

    共模滤波的一个大问题是、最小的不平衡将破坏 INA186极好的共模抑制。 因此、客户应仅使用较小的共模电容、这些电容应提供极低的温度和长期漂移。 建议使用容差为1%的 C0G 或 NP0电容器。

    Kai