This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324A:因供应链问题而寻找可直接兼容的器件

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902, LM124, LM2902BA, LM324BA, LM324A, LM2902B, LM324B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1164979/lm324a-looking-for-a-drop-in-compatible-parts-due-to-supply-chain-issues

器件型号:LM324A
主题中讨论的其他器件:LM2902LM124LM2902BALM324BALM2902BLM324B

我有一个使用 LM324APW (TSSOP 封装)的传统设计、我要在 BOM 中添加替代器件。  可直接兼容的器件型号是什么?  同一数据表中有很多相似的器件、不同器件型号和后缀之间的差异未明确说明、比较困难、因为电气特性不在单个表中。  

我尽最大努力发现了这些。  还有其他吗?  

  • LM324BIPWR
  • LM324KAPW
  • LM2902BIPWR

看起来 LM2902的最大电源电压较低、因此这已不能正常运行。  LM124和224在 TSSOP 封装中不可用。  

系列 比较中介绍了 LM324BA 和 LM2902BA、但我在表中看不到任何可订购器件型号。  这些是否存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    欢迎使用 E2E!  

    下面是 LM324A、LM324B 和 LM2902B 主要规格的比较表。 我建议将 LM324B 或 LM2902B 作为直接替代产品。 如果客户需要更大的温度范围、他们可以选择 LM2902B。  

    LM324BA 和 LM2902BA 仅为预发布版、这就是它们不在可订购器件表中的原因。 数据表的第一页对此进行了说明。  

    如果您有其他问题、请告诉我。
    谢谢!

    此致、
    Ashley