This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA692:G = 1时的逻辑电平方波

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1165545/opa692-logic-level-square-wave-with-g-1

器件型号:OPA692

尊敬的技术支持团队:

我想使用 G=1时的10MHz 逻辑电平方波(来自电平转换器的3.3V 和2.5V 等)。

我认为 OPA692更适合这一点、尽管它是2002年发布的。

 如果 您有电压跟随器和视频放大器,您还有其他最新的器件吗?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    我们的视频放大器产品系列中突出显示的 OPA692是具有这些特性的最新器件。 如果您的应用需要使 OPA692非常适合 RGB 线路驱动器的功能、例如具有持续带宽性能的高输出电流驱动、那么 OPA692可能是您的最佳选择。 但是、如果您不需要高输出电流、则可能 会使用不特定于视频放大器的放大器。 请问您的预期输出负载是多少?

    此致、

    Ignacio