This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否可以使用 CF 来降低高频率。 噪声?

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1165192/is-it-possible-to-use-cf-to-reduce-the-high-freq-noise

器件型号:THS3491

你好。 专家、

感谢您阅读我的主题。

我想问您有关 THS3491应用的一些问题。

我设计了、现在我要测试一些 PCB、例如上面的电路。

该电路的目的是、  

我们希望在将交流电压(VI)施加到 DUT (C)时感应电流。  

我想、它的运行方式类似于跨阻放大器、因此我们可以毫不延迟地感应电流。

但是、现在我意识到、它在完美方面与差异相同。  

我检查了当负载电流为零时、

它可以按预期理想运行。

但是、当负载电流变为更高时、输出电压开始振荡。

我想、这是因为当电流较高时、噪声会增加。 噪声对输入电压的影响更大、输出电压中的噪声更大。

因此、我尝试在 射频上使用5pF CF 来消除高频噪声。

但在我添加5pF 后、即使负载为零、放大器也无法正常工作。 (输出电压振幅很大。)

我想、要使用该电路、我必须切断高频噪声。

重点是、

我想知道我可以对该放大器使用 CF。

如果不是、您能否共享在该运算放大器中应用低通滤波器的方法。

如果可能、我想知道我可以使用参考的替代器件

这对我会很有帮助。

非常感谢!

# Vin:0~2Vac_rms / 1kHz~1MHz

电容数:1uF~(电容阻抗(DUT):100 Ω~2 Ω)

#运算放大器电压:+-15V

# RF:30欧姆(负输入的800欧姆内圈)。

我参考 了 Michael Steffes 发布的一个答案)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Winwoo、

    THS3491是一款电流反馈运算放大器、电流反馈运算放大器不喜欢反馈环路中的此类低通滤波电容器。 运行

    THS3491DDA TINA-TI 参考设计(修订版 A)

    看看当您添加一个 Cf 时会发生什么情况

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回答 Kai  

    是否有任何方法可以为该运算放大器添加低通滤波器? 如果没有、我认为我必须使用 VFB 放大器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wonwoo、您好!

    您的电路的问题是、反馈环路会扩展到电缆和源阻抗上。 这会导致反馈环路非常复杂、它可能与慢速运算放大器配合使用、但与 HF 运算放大器不配合使用、如果它是 CFB 或 VFB 也是如此。 因此、在尝试找到补救措施之前、我们需要知道要测量的电流源是什么。 它离 OPAMP 有多远? 是否涉及电缆?

    将电流源连接到位于运算放大器正输入端的虚拟负载可能会更容易、而不是将电流馈入运算放大器的输入端。 这样、反馈环路将在您的控制下完全运行、而不受任何布线和其他复杂阻抗的影响。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的考虑、Kai。

    这就是我们的概念。  

    该系统的目的是、

    获取 DUT 的阻抗数据(幅度和相位)、我在前面将其描述为 Z  

    >函数发生器为 DUT 提供几乎理想的正弦波(电压源)。

    >、并且运算放大器将电流(IDUT)更改为 Vout (电压)

    当电压源变为高电平时、Vout 开始振荡。

    我认为这是因为这个系统的运行方式就像一个微分器、并且它可能需要低通滤波器。

    而且 IDUT 可以达到300mApeak、我们现在无法使用更大的射频。 (300mA * 30Ω= 9V)

    如果您发现需要讨论的内容、您能否分享评论或建议?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wonwoo、您好!

    函数发生器和 DUT 之间的1m 电缆将对 OPAMP 的稳定性产生负面影响。 在 TIA (跨阻放大器)中使用低频运算放大器测试 DUT 时、这可能不是问题。 但是、当您打算检查频率高达1MHz 的 DUT 时、您将需要使用 HF-OPAMP 来获得足够的线性增益储备。 然后、电缆可能会产生问题。 因此、执行此类测试的商用器件将函数发生器安装在靠近 TIA 的位置、因此它们不需要任何布线。

    在这个相邻的线程中、我讨论了在 HF-OPAMP 的反馈环路中使用电缆的影响。 您可能会发现它很有趣:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1163717/opa2691-current-draw-issues/4384068#4384068

    Kai