This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:输出电压异常可调范围

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1158902/lm324-output-voltage-abnormal-adjustable-range

器件型号:LM324
Thread 中讨论的其他器件: TL431

大家好、

我的客户使用 LM324实现可调输出电压、他们发现输出电压范围无法调节。  情况如下。

NG IC 测试的输出电压调节范围为11.9~11.8V
2.正常 IC 测试的输出电压调节范围为12.3~11.8V、这是正常范围值

我们检查 IC 引脚14的12V 反馈、您可以通过良好的样片形式-3.3V~18.5V 和 NG IC 形式2.20V~6.28V 查看电压调节范围。

您可以帮助检查 IC 应用吗? 谢谢。

原理图

波形

好样片

NG 采样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    运算放大器的正负电源电压是多少? U12D 似乎是开环的、输出负载很轻。 输出应该能够从 VCC-+0.6V 到 VCC+- 1.5V

    有多少个 LM324样片显示了此行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    首先感谢您的反馈。

    客户使用 LM324的其中一个 Opas 来实现12V 输出电压调节控制、该选项连接到 TL431和光耦合器、因此它应该是一个闭环。 正负电压源可通过以下方式进行分类。 该电压调节电路广泛用于客户的12V 输出产品应用。 首次试验生产300个单元没有任何异常。 在这一200个小批量试验生产中,发现了26个这种情况。

    +12V 输入电压:输出12V
    +12V (RS+):输出电流感测前端电压
    +12V (VS+):输出12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    感谢您提供更多信息。 我们将在明天回复您。

    谢谢、

    Pete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    我问过运算放大器的功率;这些节点采用紫色。

    闭环良好;正确的输出电压是使输入等于(与运算放大器的失调电压相等)的电压

    输入是否相等? 如果是、则 运算放大器正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rock、  

    此问题是否已解决? 我将 Ron 的回答标记为"TI 认为已解决"。
    如果此问题未得到解决、请告知我们。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    很抱歉耽误您的回复、客户要求 改进流程。 谢谢。