This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3215:PSpice 模型引脚映射

Guru**** 2503075 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1166121/ths3215-pspice-model-pin-mapping

器件型号:THS3215

您好!

我想在 ADS 中使用 PSpice 模型、在导入过程中、我需要将模型引脚映射到器件引脚。

但是、ths3215.lib 文件(来自  SLOJ141A.ZIP)不包含常规映射、而是存在以下情况:


.subckt THS3215禁用 GND INM INP PATHSEL VCCM1 VCCM2 VCCP1 VCCP2 VINM VINP
+ VMID_IN VMID_OUT VO1 VOUT VREF

是否暗示引脚编号按其列出的顺序分配?

即引脚1禁用、引脚2 GND、引脚3 INM 等

谢谢、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     模型.lib 文件中列出的名称通常仅指 模型中的节点名称、并不表示器件的引脚顺序。 当导入到 ADS 时、您应该能够使用正确的节点名称更新端口号、并使用 THS3215数据表的第4页将给出哪个节点名称转到哪个器件引脚。  

    此致、

    Ignacio