This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210:INA210问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320, INA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1165576/ina210-ina210-question

器件型号:INA210
主题中讨论的其他器件:UCD90320

1.您是否有计算 Rshunt 值的公式?

我们使用 UCD90320 Amon 引脚进行 ADC 转换。 因此 Ineed、要在 FUSION 设计工具中选择 Iout 校准增益和 Iout 校准偏移、请参阅图1。  

您能告诉我如何选择增益和偏移吗?

3.您能帮助查看图2中的原理图吗?

4. 根据图2中显示的等效输入和增益= 200、当负载为0.4A 时、输出引脚上的电压将为0.16V、对吧?

图1.

图2.

VCC=3.3V

2.输出=?

3. Rshun=2m Ω

4、Iload = 0.4A 最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请参阅下面我的回复。

    1.您是否有计算 Rshunt 值的公式?

    这通常是压降和功率损耗的折衷。  通常情况下、当您增加 Rshunt 的值时、会获得更多的信号、但在整个 Rshunt 上会损失更多的功率。  通常情况下、Rshunt 越大、所需的增益就越低。  您还必须查看失调电压和低摆幅、以确定可测量的最低值。  请参阅 https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers 第2.2节、详细了解这一点。

    我们使用 UCD90320 Amon 引脚进行 ADC 转换。 因此 Ineed、要在 FUSION 设计工具中选择 Iout 校准增益和 Iout 校准偏移、请参阅图1。  

    您能告诉我如何选择增益和偏移吗?

    请咨询  UCD90320 团队、因为这是他们设计和支持的工具。  我将把这个转发给他们。

    3.您能帮助查看图2中的原理图吗?

    我查看过、看起来不错。  最大电流~Vsupply/gain/rshunt ~最大电流 5V/200/0.002= 12.5A。  这是假设2mΩ Ω 电阻可以处理功率。   

    4. 根据图2中显示的等效输入和增益= 200、当负载为0.4A 时、输出引脚上的电压将为0.16V、对吧?  没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    增益和偏移应基于系统中使用的 INA 和感应电阻器。

    UCD90320仅监控电压。 它根据增益和偏移将电压转换为电流。

    例如、如果电压读数为0.5V、预期电流为5A。 您应将增益设置为100mohms。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我想我理解您设置 Iout 校准增益的含义

    我举另一个例子。 1.2V 电源轨、最大电流为1.4A。 INA210的读数为0.56V。 这意味着  Iout 校准增益应为

    400米 欧姆、 对吧?   0.56V/1.4A = 0.4 Ω= 400m Ω

    许志明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果在达到1.4A 时读取的是0.56V、您是对的

    此致

    Yihe