This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:TL082ACD 和 TL082IDR

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TL082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1165473/tl082-tl082acd-and-tl082idr

器件型号:TL082

大家好、

 我们目前正在设计中使用 TL082ACD。 但不幸的是、该器件已经过时。 因此、我们决定用  TL082IDR 代替。  

您能否为以下参数提供两个器件型号的温度与参数曲线:

输入失调电压

2.输入失调电流

输入偏置电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenejith、您好!

    为什么不查看数据表?

    此外、只有管装中的 TL082ACD 才会过时、而不是卷带封装中的 TL082ACDR:

    www.ti.com/.../TL082A

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TL082IDR 的工作温度范围更好。  它具有-40至85度的范围。

    但  TL082ACD 只有0至70摄氏度  

    在数据表中、上述参数与温度间的关系数据仅适用于 TL08xH 系列。  

    此致、

    Sreejith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenejith、您好!

    TL082是1977年的传统运算放大器。 当时、在数据表中发布进一步的持续信息是不寻常的。 如果 TI 有进一步的规格、他们会将其发布在数据表中。

    如果您对 TL082的规格感到不幸运、则应寻找更现代的运算放大器。 TI 有很多。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 的快速响应