This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:噪声优化

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1165393/lmh6629-noise-optimization

器件型号:LMH6629

您好!

在第26页、数据表建议:"如果不要求消除偏置电流、则射频|| Rg 不需要等于 Rseq。 在这种情况下、根据公式3、RF || Rg 应尽可能低、以最大限度地降低噪声。"

我想问的是、降低射频、Rg 实际上可以达到多低的水平、还有哪些取舍(除了提到的偏移消除)?

Rseq=50R。

如果低噪声是最高优先级、还可以采取哪些措施来提高性能?

谢谢、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有、很难回答  

    需要输入阻抗匹配?

    2.交流耦合是可行的?

    3.所需的频率范围、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    为什么不使用运行仿真

    LMH6629 TINA-TI 参考设计

    该模型包括射频效应和噪声:

    * LMH6629 SPICE 模型性能
    *
    *模型功能包括开环增益和相位、
    输出摆幅、通过电源轨的输出电流、
    *输出电流限制、CLOAD 效应、射频效应、
    压摆率、具有 FREQ 效应的共模抑制、
    *具有 FREQ 效果的电源抑制、输入
    * 1/F 电压噪声、输入电流噪声
    * 1/F、输入偏置电流、输入共模范围、
    *输入失调电压与温度影响、
    *输入电容、COMP 引脚功能包括
    *阈值和输入电流以及静态电流
    * VS 电压和温度。 关断引脚
    *其功能不包含在模型中。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、Michael、

    我也在使用 Spice 模型在 ADS 中进行仿真。

    输入阻抗:从50R 到 GND,由高阻抗电流源驱动。

    无需零偏移。

    交流耦合: 仅在输出端、输入必须为直流耦合。

    频率:直流到~30MHz。

    增益:<~6V/V (由于输入端的直流分量)。

    我在仿真中将 Rf、Rg 降低到非常低的值(几十欧姆)。

    从而 不断改善噪声。

    我希望 电阻器太低、无法加载输出级...因此、我在这里要求进行确认以及可能忽略的其他方面。

    谢谢、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、只是降低 R 将逐渐改善噪声-您需要检查产生的输出电流负载、并决定您是否可以这样做。 最终、如果 Rf+Rg 负载变为低电平、它将反射到内部增益节点并开始进行带限。 我可能不会低于100欧姆射频。 但是、根据可用的规格输出电流检查意味着的直流和交流电流负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否显示原理图?

    Kai